This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:WPS WIFI 仅在板中搜索、其他 WiFi 无法搜索。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/767105/cc3120-wps-wifi-only-search-out-in-the-board-and-other-wifi-cannot-searched

器件型号:CC3120

我们设计 了一个有关 CC3120的板。 WPS WIFI 仅 在 板中搜索。其他 WiFi 无法搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法理解问题。 请详细说明 WPS 的问题。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        如图所示, 在手机上搜索 wifi 关于图。

     如  下图 所示、我们的 cc3120电路板上会搜索红色框中的 WiFi 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的中似乎还有两个与同一问题相关的主题:
    e2e.ti.com/.../764613
    e2e.ti.com/.../764613

    请勿针对同一问题反复打开新主题帖。

    BTW... 网络 THZK 是 WPS、不会显示在扫描列表中。 因此、我认为该问题与 WPS 网络无关。 您应该在电路板旁边安装 AP 并将 RSSI 与 EVM 进行比较。

    1月