This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:闪存编程

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/767096/cc3220moda-flash-programming

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好

我想确认 UART 编程。

 根据 SWRA568、UART 编程–基于 PC 的实用程序或嵌入式器件可用于通过 UART 间接对串行闪存进行编程。

1。

在用于 UART 编程的基于 PC 的实用程序(Uniflash)中、是否执行了空白检查?

2.

编程前是否擦除串行闪存?

3.

我认为串行闪存编程需要"空白检查、如果不是空白->擦除->编程->验证"。

是必需的吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    1.您能解释一下"空白支票"是什么意思吗? 如果您是指 UniFlash ImageCreator 是否检查串行闪存是否为空、则不是。
    UniFlash ImageCreator 版本4 (适用于 CC3220器件)在编程前对串行闪存进行格式化。 在第1代器件上并非如此。 通用 UART 编程器(用于闪存 Gang 映像以用于生产)在编程之前不会为您擦除串行闪存。
    3. UniFlash mageCreator 可在 CC3220器件上为您处理此问题。 同样、对于其他 UART 编程器而言、情况并非如此。

    此致、
    Sarah