This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220、具有适用于 google 的 MQTT 客户端支持

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/759755/cc3220-cc3220-with-mqtt-client-support-for-google

器件型号:CC3220

大家好、

我们 已使用 AWS 插件执行 MQTT 客户端示例。

同样、我们也可以将其复制到 Google 服务器的 MQTT 客户端。是否提供支持?

此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanath Rai、

    目前、TI 未提供与 AWS 插件等效的官方软件版本、用于向您展示如何连接到 Google 的物联网基础设施。 但是、由于它使用 MQTT、因此应该可以使用 MQTT_CLIENT 示例以基本功能连接到 Google。 其中一个复杂之处是、您需要找到一些第三方代码来执行连接到 Google MQTT 代理所需的加密。

    如果您需要进一步澄清或有进一步的问题、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的建议。

    是否有关于用于加密的第三方代码软件的建议?

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很好,但是贵的是 http://www.wolfssl.com我想它可以使用、但您需要检查它。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误您的回答、但您也可以尝试 MongoseOS mongoose-os.com/.../ 、因为它们具有适用于 TI CC3220的入门套件。 Xively 曾经拥有基于 CC3200的解决方案、但不确定它是否仍然可用。 此致、Tom