This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:Azure IoTHub Simplelink 源代码-路径太长

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/766741/cc3220-azure-iothub-simplelink-source-code---path-too-long

器件型号:CC3220

您好!  

我只想指出、TI 提供的 Microsoft IoTHub SDK 端口的源代码具有文件名、只要我无法使用该项目即可。 我无法使用示例代码和数字 Maven 目标、也无法重命名它们、因为即使我向下斩行文件名、Windows 10的路径仍然很长。 我不会更改计算机上允许的文件名长度、因为这只会给其他开发人员带来问题。 我不得不跳过许多文件夹、因为文件名要长一些、甚至要从 zip 文件中提取这些文件夹并将其放入我合理长度的文件夹结构中。 即使删除了某些文件夹、我也无法将代码添加到 Git 中。 下面是我遇到的错误类型的示例:

C:\Users\rhaley\git\MyProject [2018-12-17-azure_iothub≡+8 ~0-0!]> git 添加。                     错误:open ("third_party/ti/azure_cc3220_2_10_00_04/source/third_party/azure-IoT-PAL-simplelink/examples/rtos/CC3220SF_LAUNCHXL/azure/iotub_client_sample_device_method/freertos/Ccs/iothub_client_sample_device_method_CC3220SF_LAUNCHXL_freertos_ccs.projectspec"):文件名太长                                         错误:无法索引文件 third_party/ti/azure_cc3220_2_10_00_04/source/third_party/azure-IoT-PAL-simplelink/examples/rtos/CC3220SF_LAUNCHXL/azure/iothub_client_sample_device_method/freertos/ccs/iothub_client_sample_device_method_CC3220SF_LAUNCHXL_freertos_ccs.projectspec                                            致命:添加文件失败                          

谢谢、  

Russ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Russ -
    请查看这是否有助于您了解=> dev.ti.com/.../

    请参阅第3步中的建议启用长路径支持的部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦! 谢谢。