This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:mDNS 周期性广播

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/762623/rtos-cc3220-mdns-periodic-advertising

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

要为参数设置的值是什么:

T、

P、

K、

重传间隔,

Maxinterval、

MAX_TIME  

在结构 SlNetAppServiceAdvertiseTimingParameters_t 中 、以便在网络上每5秒有一个 mDNS 广播包?

此致、

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lorenzo、

    该实施方案旨在使用伸缩间隔发送未经请求的通知(而不是固定周期)以符合 mDNS 的要求。 有关更多详细信息,请参见 RFC 中的第8.3节:
    tools.ietf.org/.../rfc6762

    最棒的
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关如何操作这些信息以创建"固定期间"的其他详细信息、请参阅此处的说明:
    e2e.ti.com/.../2823917

    最棒的
    本·M