This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220-OV798摄像机1080p 分辨率接口

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/763340/cc3220-cc3220-ov798-camera-1080p-resolution-interface

器件型号:CC3220

您好,
我们正在使用 CC3220 WIFI Sock 开发一个应用。
目前 、我们提供了具有720p 摄像头分辨率的 CC3220-OV788 ti 参考
但我们计划连接上述设计并将其更 改为 CC3220-OV798 1080p 分辨率。
从原理图和固件的角度来看、您能不能建议需要对旧设计进行哪些更改。
更高分辨率的摄像机是否需要 DDR3和更高的闪存(128MB)?
此致、
Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanath、

    目前正在为该特定设置开发一个参考设计。 如果可用、设计文件和文档将帮助回答其中的一些问题。 目前无法在此分享论坛上的所有详细信息。

    有关 Omnivision 硬件和固件的信息、您必须直接与他们联系。

    此致、
    本·M