This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:CC3220低功耗

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/762604/ccs-cc3220-cc3220-low-power

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 工程师:

下午好! 有关 CC3220的一些问题:

我们已经使用 CC3220 EVM 板,然而,测试了几个演示、功耗  有点高。 110μA μA 模式的功耗已经超过1 μ A、并且始终保持连接模式的功耗已经超过700 μ A。  是否有办法帮助我降低功耗?

2. 除了 Simple Link 的测试应用程序之外、还有其他测试工具吗?

期待您的支持,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    器件的典型电流消耗值位于数据表中、您在帖子中列出的数字类似。 您对这些值意味着多远? 您是否正在运行 SDK 中的 power_measurement 示例?

    如果您使用的是 CC3220 LaunchPad、请确保按照说明仅测量 CC3220的功耗、而不是整个板的功耗。 请参阅电源管理应用手册 :http://www.ti.com/lit/swra502的电源测量测试设置部分

    此致、
    Sarah