This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:通过 OTA 过程保存文件变量

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/760844/cc3220s-launchxl-save-file-variables-through-ota-process

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

您好!

我有一个名为"state"的变量、其值为"1"、作为文件存储在 CC3220中。  当 OTA 发生时、新映像会用默认映像替换文件、因此"状态"会重置为"0"。 如何保留"状态"值? 如何防止 OTA 覆盖现有文件?

该代码是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    如果不想覆盖串行闪存上的文件、则不要在 OTA 包中包含该名称的文件。 OTA 映像不会替换现有的文件系统、只会更新或添加 OTA 映像中的文件。

    此致、
    Sarah