请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
您好!
我的设计使用 CC3220作为主处理器、控制3个或4个具有 UART 接口的外设。 CC3220有两个 UART 模块、但不应同时控制外设。
是否可以"动态"更改 UART 模块(将 UART 切换到其他引脚)的绑定、以对外设进行顺序控制?
例如:
选项 A:
UART 0 连接到引脚3 (TX)+ 4 (RX)
UART 1在引脚对1 (TX)+2 (RX)、 7 (TX)+8 (RX) 和55 (TX)+57 (RX)之间切换
选项 B:
UART 0 在引脚对 3 (TX)+4 (RX)和 55 (TX)+57 (RX)之间切换
UART 1在引脚对1 (TX)+2 (RX)和 7 (TX)+8 (RX)之间切换
谢谢、
雅科夫