This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:LAUNCHCC3220MODASF

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/803708/launchcc3220modasf-launchcc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3220SFCCStudio

你(们)好

我一直在与 LAUNCHCC3220MODASF 合作、其中两个正在尝试在它们之间进行通信。

当我将"AT+connected (AT+Connected)"设为套接字时、我收到错误"error:process command、-111"。 第一个过程是 AP、第二个过程是 STA。  

我成功地在他们之间建立了联系、但我无法在他们之间发送数据。 有什么帮助???。 请参阅图片。

谢谢

莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mostafa,

    对于 TCP 通信、服务器需要先绑定、然后侦听套接字、然后再在客户端启动 connect 命令。 客户端启动连接请求后、您需要在服务器上接受该请求。 然后、您可以使用服务器上新返回的套接字与客户端通信。

    您可以在此处看到 TCP 连接流和您应该在客户端/服务器上发送的命令:
    processors.wiki.ti.com/.../CC3200_TCP_Socket_Application
    我建议您查看一下、然后在客户端+服务器上按照该流程进行操作、看看您是否可以在 AT 命令示例中使 TCP 连接正常工作。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael
    我使用 TCP 套接字在它们(两个 cc3220modasf)之间建立连接、但仍然无法接收数据。 在这种情况下、我应该怎么做。
    我已经尝试了+send|AT+sendo| AT+recv | AT+recvfrom。
    谢谢
    莫斯塔法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mostafa,

    如果您可以共享在每个 CC3220 LP 上运行的确切命令、这会很有帮助。 通过查看您正在运行的命令、我将能够查看您是否执行了错误的操作、或者尝试您正在执行的连接+发送/恢复序列、并测试应用程序是否存在任何问题。

    谢谢、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉耽误了时间、过去两周我决定更改 cc3220sf 中的代码、但我未成功地将新程序保留在 cc3220中、在 点击重置(或重新插入 USB)后、程序将被删除。 我已使用 CCStudio。

    如需了解更多相关信息、请访问 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/806691

    谢谢。

    莫斯塔法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    您的另一个线程中的问题似乎与该线程中的问题是分开的。 我们将帮助您解决该线程中的闪存问题、但我将关闭此线程、因为您似乎已经从您在该线程中描述的 AT 命令问题转到了其他问题。

    如果您需要更多地了解 AT 命令示例或对此主题有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的帮助和支持

    谢谢

    莫斯塔法