This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:NWP 内部 HTTP 服务器版本

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/806295/cc3220sf-launchxl-nwp-internal-http-server-version

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我目前正在使用内部 HTTP 服务器来托管一些网页。 这些网页由一些.html、.CSS 和.js 文件组成、并发送一些由主机(ARM)处理的海关数据获取和发布。

所有这些都可以正常工作、但从 iOS 设备访问这些网页时遇到一些问题。 iOS 设备似乎忽略.js 文件、这些文件构建我的.html 文件并处理获取和发布请求。 基本上、网页不会从 iOS 设备加载 javascript 内容。

在做了一些研究后、我发现网络社区中的一些用户也有类似的问题。 转变是使用 HTTP 服务器版本1.1。

内部服务器能否托管1.1 HTTP 服务器? 它似乎是一个旧的,日期为0.9。

*从我的 GET 和 POST 请求中得到的响应,在主机(ARM)上被我的应用程序处理,返回 HTTP 1.1。

提前感谢、

Lucas Munaretto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    内部 HTTP 服务器是 HTTP1.0服务器。 遗憾的是、内部 HTTP 服务器内置在器件的 ROM 代码中、因此无法修改或更新它以用作1.1服务器。 您可以尝试使用作为应用程序代码一部分运行的软件 HTTP 服务器库。 SDK 中存在一个示例 HTTP 库、位于下 /source/ti/net/http

    如果您需要更多的澄清、或对该主题有其他疑问、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的回答。 然后、我将在我的应用程序中使用 HTTP 服务器。

    您是否知道是否可以禁用 NWP 内部 Web 服务器?

    此致、
    Lucas Munaretto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    可以禁用内部 Web 服务器。 您将需要使用 SL_NetAppStop (SL_NetApp_HTTP_Server_ID) API。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、谢谢!