请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200MOD 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试刷写 Launchpad CC3200MOD (CC3200MODLAUNCHXL 修订版1.0)、以便独立运行我的应用。
我可以使用 Code Composer Studio 9.0.1成功运行我的程序、但是当我复位电路板时、程序消失了。
我尝试使用 CCS Uniflash 3.4.1.00012、方法是擦除、更新和验证"/sys/mcuimg.bin "以及擦除、更新和验证其他文件、如"/sys/mcuimg2.bin。 在这种情况下、该程序甚至无法启动。
这可能与 这篇文章相同、但我不理解在标记为解决方案的答案中"等同"的含义。
我无法访问与使用 Uniflash 对 CC3200进行编程相关的页面、例如 此 页面和 此页面。
是否有任何有关如何闪存的可理解教程?
谢谢。