请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220SF
您好、社区
我已按照 以下网站中的说明操作:http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3120_%26_CC3220_Capture_NWP_Logs
但我没有获得任何输出。 我使用的是 LAUCHXL 板、它将 P.62连接到 J5 (位于 TM4C129的一侧)、需要 XDS110的第一个 UART 上的数据。
内置调试并通过 UniFlash 加载的应用。
我缺少什么吗? 是否有一个示例项目?
提前感谢!