This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1807MOD:用于 IRQ 的 IMX6 DTS 配置

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/799905/linux-wl1807mod-imx6-dts-config-for-irq

器件型号:WL1807MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

工具/软件:Linux

您好!

我当前的 DTS 配置如下所示。

我想更改 IRQ 触发器类型。

是否可以将 IRQ_TYPE_EDGE_RISING 更改为 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH?

"platform-quirks =<1>;"在 DTS 中意味着什么?

{/usdhc2}(&U)
       pinctrl-names ="default";
       pinctrl-0 =<&pinctrl_usdhc2>;
       NO-1-8-v;
       暂停时保持供电;
       使能 SDIO 唤醒;
       VMMC-supply =<&wlan_en_reg>;
       不可拆卸;   //不可拆卸不是变量,事实是*/
                         /*列出的是驱动程序使用的所有 内容*/
       电容断电卡;
       状态="正常";
       #address-cells =<1>;
       #size-cells =<0>;
       wlcore:wlcore@0{
               兼容="ti、wl1835";
               reg =<2>;
               interrupt-parent =<&GPIO6>;/* MX6QDL_pad_CSI0_DAT16__GPIO6_IO02 *
               中断=<2 IRQ_TYPE_EDGE_RISING >;
               /*interrupts =<2 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;*/
        平台查询=<1>;
       };
};
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../736377

    这取决于主机处理器 GPIO 功能/配置。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我完成了这个帖子、但仍然有问题。

    在该帖子中、它指出主机可以配置为 IRQ 边沿上升或电平高触发、但 WL1807呢?

    WL1807是否能够配置为相应地支持边沿或电平触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我引用数据表中的语句"驱动程序可以根据 IRQ 配置来配置 Wi-Fi 中断线路
    (极性/电平/边沿)"。 这是否意味着可以配置 WL1807 IRQ 触发器类型以匹配主机配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,是的,您可以在 DTS 文件中为所有 WL18xxMOD 设置 WLAN IRQ 极性

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我明白了。 谢谢。