This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:禁用内部 TCP/IP 堆栈

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/801478/cc3135-disable-internal-tcp-ip-stack

器件型号:CC3135

大家好、我正在开发一个应用、在该应用中、我需要绕过模块的内部 TCP/IP 堆栈并使用主机微控制器上提供的堆栈。 是否有办法使用 CC3135实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adarsh、

    请参阅此主题 :e2e.ti.com/.../795765

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、
    感谢您的快速回复。
    如果我有任何其他问题、我将尝试执行此操作并返回到此主题。 否则、我将接受此答案、以解析我的查询。