This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:引脚输出和上拉/下拉要求不一致

Guru**** 2392935 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/798187/cc3120mod-inconsistent-pin-out-and-pull-up-down-requirements

器件型号:CC3120MOD

您好!

我对 CC3120MOD 有几个问题:

1 -模块数据表(2018年12月修订)中存在与引脚分配不一致的地方。  芯片外引脚图4-1 (第9页)和应用原理图(第36页)似乎是一致的。  引脚列表表4-1和4-2 (第10-12页)显示了多个引脚为 NC、图4-1显示了(引脚19、21 -保留、引脚48、49 -测试 xx)的引脚名称。 您能否澄清哪一项是正确的?

2 -复位/休眠期间、哪些引脚需要外部上拉/下拉电阻器?

3 -正常运行期间、哪些引脚需要外部上拉/下拉电阻器?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、
    感谢您指出这一点。 我将请我的同事发表意见。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    感谢您指出这些内容、我们需要更新数据表。 CC3120MODx 的引脚19和21没有使用。  引脚48 (WLRS232_TX)和49 (WLRS232_RX)与软件调试工具一起使用、用于通过 RS232访问 WLAN 子系统。 这主要用于调试/认证。 在这种情况下、引脚19、21、48和49可以是 NC。

    2和3。 CC3x20设计检查清单 可用于确保客户电路板遵循我们的指南以确保正常运行。 请参阅"CC3120MODR"选项卡。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong:

    感谢您的回答。 EVM 原理图和数据表之间存在额外的不一致性:数据表第6.5节"恢复出厂默认配置"说明在切换 nRESET 时强制 SOP[2:0]= 110。 评估原理图中的信号 SOP_00 (引脚34 SOP0)和 SOP_01 (引脚24 SOP1)开始被 SW1拉高以进行工厂复位(第3页左下角)、引脚23 SOP2保持不变。 您能帮助澄清吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这也必须在数据表中进行修复。 恢复出厂设置的正确 SOP 配置为011。

    BR、