This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:&quot 中的 NTP 修补程序问题;WL18xx 时钟与 ntp&quot 同步;

Guru**** 2535120 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/777720/linux-wl1835mod-problem-with-ntp-patches-in-wl18xx-clock-synchronisation-with-ntp

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 社区:

我现在正在使用 AM335x 和 WL1835MOD。 我的应用程序需要同步基础设施网络中的所有 STA (通过接入点信标中的 TSF 同步)。

我发现 TI 有一个用于 WL18xx 时钟与 NTP 同步的线程:

processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Clock_Synchronization_with_NTP

processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Clock_Synchronization_with_NTP_in_SDK3

我了解了同步2 H/W AM335x 和 WL1835MOD 的相关信息。 我需要在应用某些补丁时进行一些修改、以修改 WiLink 驱动程序 R8.7和 NTP

但目前已禁用 WiLink 驱动程序 R8.7和 NTP 包修补程序的链接。 请帮我讲一讲、在哪里可以找到这些补丁?

或者如何在没有修补程序的情况下继续执行应用程序?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请参阅以下暂时应用于测试时间同步功能的软件补丁:
    git.ti.com/.../4a10364537b4798fde51afc7f28026d58a017e71

    此 GPIO 定期从主机发出、以从 WiLink8请求 TSF

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh 先生:

    非常感谢您的热情支持!

    我知道您的基准可以通过 TSF 计数器解决同步时间问题。

    对于我的两个参考链接、我真正想知道的另一件事是与 NTP 修补程序(附加的映像)相关:

    请帮我提供有关这些 NTP 修补程序的一些信息吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    上载这些修补程序的服务器似乎已停用。
    我无法找到这些修补程序的备份。 我会不断检查、如果我找到了补丁、我会告诉您。

    谢谢
    Saurabh