请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 您好!
我将"simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05"与 CC3220MODASF Launchpad 搭配使用。 我在"年/月/日/小时/分钟/秒"中有时间将其设置为 RTC、我尝试过
clock_settime (clock_realtime、ts);
此 API 需要以秒/ epoch 为单位的时间、但我有 以年/月/日期/小时/分钟/秒为单位的时间 如何转换?
"clock_gettime ()"将以秒为单位返回、即如何将相同值转换为"年/月/日期/小时/分钟/秒"?
我可以通过互联网上的 HTTP GET 呼叫在任何位置获取 epoch 时间吗?
我需要获取设备启动时的实时时间和/或设置 RTC 所需的时间。 只要我需要、就以 年/月/日/小时/分钟/秒格式读取 RTC 时间。
谢谢你