请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我在 CC3220上启动新项目、并看到有多种开发工具选项。
之前、我在 IAR 工作过另一个基于 ARM Cortex 的芯片。 因此、我有一些经验并获得 了 IAR 许可。
对于 CC3220、TI C 编译器或 IAR、更可取的选择是什么? 每种模式的优缺点有哪些?
哪一个更好、更便于开发?
哪一个具有更好的性能?
我的项目要求:
- CC3220 Wi-Fi 堆栈
- Wi-Fi 控制应用(通过 AT 命令)
-1-2个具有操作系统服务的应用程序任务(事件、队列、信标等)
-外部闪存上的文件系统
-2-3个连接到 CC3220硬件端口的外部器件(UART、I2C、SPI)
谢谢、
雅科夫