主题中讨论的其他器件:CC1310、 CC3100、 CC3120、 CC3200、
大家好、
我正在处理一个项目、并尝试将 CC1310 Launchpad 连接到互联网。 我购买了一个 CC3100 Booster Pack、当我将其连接到 CC1310 Launchpad 时、该 Booster Pack 会通电。 我按照 TI 教程关于如何转动接入点的说明操作、它说要按住开关1按钮、然后按住然后松开开关3、然后松开开关1。 在教程视频中、可用 WiFi 连接中显示了一个连接、该连接显示为简单链接。 在我的情况下、 当我执行这种按钮组合时、似乎没有发生任何事情。 我认为这是一个必要的第一步,以便尝试和实现我所要做的事情。 之后、我需要做些什么来测试设备上的 wifi? 感谢您的帮助。
Neil Mustafa。