请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MODA 你(们)好
使用 cl古尔德 OTA 时、获得了以下错误报告。
测试失败:State=5、Event=18
事件处理程序失败..!! 3.
您是否了解此故障? 什么是原因以及如何解决?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
使用 cl古尔德 OTA 时、获得了以下错误报告。
测试失败:State=5、Event=18
事件处理程序失败..!! 3.
您是否了解此故障? 什么是原因以及如何解决?
贝斯特雷加兹
你(们)好
我附加了一个日志数据作为补充。
贝斯特雷加兹
你好,Sarah
感谢你的答复。
为了进行进一步比较、我在下表中添加了一个普通日志。
e2e.ti.com/.../E2E_5F00_2.xlsx
在正常日志的第40行,ProcessRestorartCU:重置平台被执行,而重置不在失败操作中完成。
这些日志是通过客户的原型板获得的。 (因此固件实际上是从样片定制的。)
将识别输出正常日志和故障日志的原型。 不相同。
但是、它们是使用相同的硬件和相同的固件构建的。
如果您有其他反馈、我将不胜感激。
贝斯特雷加兹