请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
您好!
我正在尝试制定方案、通过该方案、我们可以将设备与用户的 Alexa 帐户配对。 很遗憾、根据我的能力、这要求我们拥有自己的应用程序。 好的、因此该应用需要连接到 CC3220以将其配置为本地 WiFi SSID。 虽然此功能由 TI 提供、但我们的应用程序将需要读取序列号(或其他 UID)并要求用户登录、以便随后将 UID 与用户帐户配对。 好的、问题是、是否有示例或应用手册展示了如何使用简单链接移动应用程序读取 UID?
我在 SWRU472应用手册第4.4.5节第13页中看到有这个函数
公共静态布尔 setIotUuid (字符串 newName、字符串 baseUrl)
尽管它的方向相反,但如果我必须这样做--如果我无法从应用程序读取 UUID (或序列号),我可以这样做。
有什么想法?
Chris