This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:移植 STM32F4 CC3120库

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/841637/cc3120-porting-stm32f4-cc3120-noos

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:CC3100

晚上好。

我正在使用具有 Noos 主机的 STM32F4移植 CC3120驱动程序。 基于 CC3100 SDK、我已导入所有必要的驱动程序、但有太多差异需要处理。 还有一个关于此新模块的移植指南。  

非常感谢

此致

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    请参阅我们的 gen1到 gen2迁移指南。 其中讨论了 SDK 中的差异、还有一个移植部分。

    http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc32xx_sdk_1_40_00_03/docs/simplelink_mcu_sdk/SimpleLink_Gen1_to_Gen2_SDK_Migration_Guide.html

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的回答。

    我对 DPL 有很多问题。 如何对其进行自定义、以便在没有操作系统的情况下与 STM32F4配合使用?   

    CC3100 SDK 中是否有 AP 模式等示例、可用于了解如何实现 user.h 文件中所需的所有函数(如 SimpleLinkHttpServerEventHandler、SimpleLinkNetAppRequestEventHandler A 等)

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Federico、

    您是否将 STM + CC3100的项目迁移到 STM+CC3120? 我在这里的建议是、如果可能、从 CC3120示例开始、然后重新添加到您的自定义代码中。 CC3100和 CC3120之间的驱动程序有很多变化、因此很难移植。  

    此致、

    Vince