This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:LAUNCHCC3220MODASF

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/838509/ccs-launchcc3220modasf-launchcc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在研究 TI 项目示例"network_terminal_CC322SF_LAUNCHXL_tirtos_gcc"。在此项目中,我使用 了函数 GetCmd ()从串行监视器或终端(PuTTY)读取数据"命令"。

当我调用此函数 GetCmd ()时,MCU 将保持运行状态,因为有 一个 UART_readPolling()函数在没有中断的情况下工作,它仍将等待来自用户的数据。

我希望使用中断接收数据(命令)。 您有这样的示例吗?

我要做的是构建 一个函数、如果(serial.available ()){//my code}  \\\\\\相似 Arduino、则该函数可用于中断\\\

serial.available ()如果用户使用 串行监视器将数据发送到 MCU,则将是我的中断,然后我将读取数据并将其保存到缓冲区中。

我已经使用 了这个文件中的函数来生成一个中断  

文件://C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_10_00_04/docs/tidrivers/doxygen/html/_u_a_r_t_8h.html

 文件://C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_10_00_04/docs/tidrivers/doxygen/html/struct_u_a_r_t___params__.html  

谢谢、

莫斯塔法。

TI 函数是   //没有任何变化

int GetCmd (char *pcBuffer,
unsigned int uiBufLen)

char cChar;
int iLen = 0;

UART_readPolling (uartHandle、&cChar、1);

iLen = 0;

//
//检查命令结束
//
while (1)

//
//处理缓冲区溢出
//
if (iLen >= uiBufLen)

return(-1);

//
//将数据从 UART 复制到缓冲区中
//
if ((cChar ='\r')||(cChar ='\n'))

UART_writePolling (uartHandle、&cChar、1);
中断;

否则、如果(cChar ='\b')

//
//删除回退时的最后一个字符
//
字符 ch;

UART_writePolling (uartHandle、&cChar、1);
CH =';
UART_writePolling (uartHandle、&ch、1);
IF (iLen)

UART_writePolling (uartHandle、&cChar、1);
iLen--;

其他

CH ='\a';
UART_writePolling (uartHandle、&ch、1);


其他

//
//回显接收到的字符
//
UART_writePolling (uartHandle、&cChar、1);

*(pcBuffer + iLen)= cChar;
iLen++;

UART_readPolling (uartHandle、&cChar、1);

*(pcBuffer + iLen)='\0';

return (iLen);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    可以将 UART_READ()与 UART_MODE_CALLBOACK 结合使用。 仅当缓冲区准备就绪时、才会调用回调。

    BR、

    Kobi