This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-OV788ADAPT:需要 CC3200 Simplelink 摄像头模块的替代器件

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/835733/boostxl-ov788adapt-need-alternate-part-for-cc3200-simplelink-camera-module

器件型号:BOOSTXL-OV788ADAPT
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

我们正在尝试利用适用于可视门铃应用的 CC3200 simplelink 模块构建原型。 但是、TI 网站上提供的作为参考设计的摄像头模块 OV788非常难找、而且成本高昂。 请推荐与 CC3200兼容的相关替代器件。

正在等待您的回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 CC3200 TI 设计兼容的 OV788没有直接替代产品。 还有其他可供您使用的 OmniVision 模块、例如 OV798、但没有 TI 提供的参考示例、您需要修改 CC3200代码和硬件设计、以便从 OV788切换到另一个 OV 器件。

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请建议使用除 CC3200之外的任何其他 TI 控制器、这有助于我们构建可视门铃系统并共享 TI 参考设计。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 CC3200、您还可以使用同一 SimpleLink Wi-Fi 系列中的其他器件、例如较新的 CC3220和 CC3235。 但是、您遇到的问题与非 OV788视频编码器的开箱即用支持有关。 除了 CC3200+OV788设计之外、 我们还提供 CC3220+OV788设计。 由于 CC32xx 产品系列是 TI 最适合低功耗 Wi-Fi 用例的产品、例如可视门铃、因此没有其他采用其他 TI 器件的可视门铃参考设计。  

    我建议您将 OV788作为基础、并将其调整为您认为适合您所需系统的特定 OV 部件或其他视频编码器部件。  

    此致、
    Michael