This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXL -退出 XDS110 USB 调试探针模式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/835486/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl---exit-xds110-usb-debug-probe-mode

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

您好!

我尝试将两个 CC3220SF LAUNCHXL 连接到同一台 PC、以便并行对器件进行编程。 这两个器件都使用相同的序列号进行注册:E0071009

因此、我按照说明更改其中一个器件的序列号:

http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#finding-and-updating-the-serial-number

1. 转至安装实用程序的目录:

C:>CD C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110

2. 运行配置以确保连接了 XDS110类调试器(或列出连接了多少个调试器)及其上安装的固件版本:

C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

3. 将 XDS110置于 DFU 模式:C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -m

4. 运行更新程序、传递固件文件并在之后重置调试探针:C:\ti\ccsv8\ccs_base\con\uscif\xds110>xdsdfu -f firmware.bin -r

然后

1. 从主机上拔下所有其它调试探针

2. 按照上面的步骤1至3操作

3. 设置序列号:C:\ti\ccsv8\ccs_base\con\uscif\xds110>xdsdfu -s 0123EL12 -r

 

我现在遇到的问题是、在 Uniflash 工具中、器件不再被识别为 CC3220SF LaunchPad。 它显示为德州仪器 XDS110 USB 调试探针。

我通过按下 SW4并切换电路板上的复位按钮来尝试出厂默认设置、但仍然无法恢复。

Uniflash 工具如何再次将其检测为 CC3220SF LaunchPad?

此致、

安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯

    [引用 USER="Andres Sandoval]]现在我遇到的问题是、Uniflash 工具中的器件不再被识别为 CC3220SF LaunchPad。 它显示为德州仪器 XDS110 USB 调试探针。[/quot]

    每个 LaunchPad 都有一系列分配的序列号、使我们的工具能够自动识别所连接的探头/电路板的类型。 通过重新写入序列号的前四位数字、您还可以将其转换为常规 XDS110调试探针。  

    请注意、这不会以任何方式影响探头或电路板的正常运行-只有自动检测系统受损。

    我的 CC3220SF Launchpad 的序列号以 E007nnnn 开头

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    将序列号更改为 E007nnnn 格式后、Uniflash 会将其识别为 CC3220SF Launchpad