This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:连接到扫描列表中未显示的 WiFi 网络

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/797296/cc3220sf-connect-to-wifi-network-not-in-scan-list

器件型号:CC3220SF

直到最近、团队成员和我在其中工作的每个环境都有这样的结果、即我们希望连接的网络出现在 CC3220的网络扫描列表中。  有时、网络数量超过32个、但我们关心的网络数量在 CC3220收集的32个网络列表中。

今天、我的一位队友在一个有很多广播网络的地方。 他关心的网络未显示在扫描的网络列表中。 此外、他无法使 CC3220连接到网络。 没有错误消息或任何错误消息、设备只是位于未连接到请求的网络的位置。

对于上述在 TI 文档资料中的某个地方存在的场景、是否描述了网络连接的工作方式?

我们能否连接到扫描列表中未包含的网络? 如果没有、是否有任何方法可以通过检测到的网络"页面"?

我们一如既往地感谢您的任何帮助。

谢谢、
Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、原始问题得到了解决。 结果表明、需要连接的网络是5GHz 802.11ac 网络。 一个2.4 GHz 网络已经启动并全部运行。 但是、需要注意的一点是:SSID 出现在网络列表中。

    因此、我仍然很好奇、连接到网络扫描列表中未显示的网络是否存在任何问题。 我将在某个时候测试这一点、但至少几周内无法测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Trevor:

    我很高兴您解决了您的问题。
    由于存储器限制、返回到主机应用程序的网络扫描列表不一定包含 CC3220 NWP 检测到的所有 SSID。 CC3220 NWP 将扫描和检测范围内的所有 SSID、即使在 SSID 数量超过可报告回应用程序的数量的非常拥挤的环境中也是如此。 因此、仅仅因为 SSID 未显示在网络列表中并不意味着 CC3220无法检测到它。 在这种情况下、如果您提供了正确的 Wi-Fi 配置文件详细信息、则 CC3220将与其正确连接。

    此致、
    Michael