This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:帮助! CC3220SF-LAUNCHXL 使用 Cloud CCS 进行编译、编程等

Guru**** 2548020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/793981/ccs-cc3220sf-launchxl-help-cc3220sf-launchxl-compiling-programming-etc-with-cloud-ccs

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

如何在 CCS 云环境中编译 Launch Pad 并对其进行编程? 这是可行的、还是必须在 PC 上下载、安装、更新和运行所有内容? 是否有任何方法可以获得简单的二进制文件或脚本、而不必编译所有内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我假设您已使用 Resource Explorer 将项目导入到云 IDE 中。 对于不熟悉的用户、可在此处访问 TI Resource Explorer 中的 CC32xx SDK:
    dev.ti.com/.../node

    然后转到类似 power_measurement 示例(Examples/Development Tools/CC3220SF LaunchPad/Demos/power_measurement)的示例。 如果您一直单击 ti-RTOS 和 CCS 编译器文件夹中的工程、则屏幕右上角将显示一个选项、用于导入到云 IDE 中。

    项目在 IDE 中之后、您可以右键单击并生成。 您可以使用"Run"按钮将应用程序加载到 SF 上的内部闪存或 S 器件上的 RAM。 这将对运行应用程序一次有效、但如果您重置电路板、它将不会持续。 为此、您需要对器件引导的外部串行闪存进行编程。

    但是、您无法使用云 IDE 对外部串行闪存进行编程。 为此、您必须本地下载 UniFlash Image Creator 工具。

    如果您进入云 IDE 上工程的 Debug 文件夹并右键单击生成的".bin"文件、则可以将其与本地安装的 UniFlash 工具配合使用以节省一些时间。

    此致、
    本·M