This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:将 TI-RTOS 与 SimpleLink 配合使用

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/792946/cc3220sf-using-ti-rtos-with-simplelink

器件型号:CC3220SF

您好!

我已将 Task_sleep()更改为 usleep(),将 Event_pend/post/construction 更改为 SEM_t 现在我无法重新创建 sl_stop()问题。

将 Clock_getTicks()、seconds_set()、seconds_get()与 POSIX 和 cc3220一起使用是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很高兴听到这样的消息:通过删除 TIRTOS 同步对象,您修复了之前遇到的 sl_stop()问题。

    查看有关三个调用(Clock_getTicks()、seconds_set()和 seconds_get())的代码,我看不到任何引起关注的原因。 我还知道,Clock_getTicks()在内核从低功耗模式转换期间正常运行时调用,因此该功能是安全的。 当然、100%确保这些函数安全的唯一方法是对 NWP 主机驱动程序一起使用的函数执行运行时测试。 但是、由于在这些函数调用中似乎没有使用任何特定于 TIRTOS 的同步对象、因此它们不应导致任何问题。

    如果您需要进一步澄清或有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 非常感谢!