This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:每个通道的 RSSI 强度

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/790366/cc3220moda-rssi-strength-for-each-channel

器件型号:CC3220MODA

您好、香榭丽舍

我们的客户希望同时了解每个通道的 RSSI 强度、以了解该区域中的低功耗通道。

CC3220MODA 是否提供此类功能?
如果不是,我想知道任何替代办法。

此致、
Hitoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hitoshi,

    是的,为此可以使用 API sl_WlanGetNetworkList()。 它返回已找到的网络列表、包括 RSSI。 您的客户可以通过这种方式读取 RSSI 并为其 AP 模式选择最佳信道。

    但不要忘记、这种方式在任何情况下都可能不起作用。 2.4GHz ISM 频带与许多其他无线技术共享。 可能会发生某些信道不被 WLAN 占用的情况、但该信道的通信仍会有问题。 因为此频率范围将被其他一些无线技术占用。 这是全新双频带 CC3235 (2.4 + 5)的优势。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    非常感谢您的快速回复。
    会将其传达给客户。
    此致、
    Hitoshi