主题中讨论的其他器件:CC3100、 CC3120
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我还使用 TI RTOS 2.16.1.14和具有 cc3100和 NDK 的简单链接 SDK 1.2。 我将对这两者使用 httpcli 库、它本身提供 TLS 支持。 现在、我使用的是套接字.h 中提供的 API 的 FTP、我可以很好地将普通 FTP 与 WiFi 和以太网结合使用。
但现在我必须使用 FTPS、为此、我需要 TLS。 在 httpcli 库中实现 TLS 的方式、对于 FTPS、我也希望 TLS 的方式相同、这样我的应用层代码就不会被更改。
有什么方法可以做到这一点吗? 到目前为止、我已经看到 simplelink 提供了单独的 TLS 接口(我目前正在使用它)、而以太网具有单独的 TLS (使用 Wolfsl、现在不工作)。 如果我需要单独实施、那么这不是我们需要的好解决方案、因为会有两个不同的代码。 我需要在 httpcli 库中完成的操作。 有办法吗?
我也尝试使用 httpcli 库进行 FTP、但遇到协议错误(-370)。
谢谢、此致、
Akhilesh