This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:瞬态电流需求要求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/868790/cc3235s-transient-current-demand-requirements

器件型号:CC3235S

您好!

我正在尝试执行配电网络分析、以演示足够的 Z 与 F 来为 CC3235S 供电。 您能否就所需的频率范围提出建议以满足 Wi-Fi SoC 的电流需求?

我可以显示高达10s MHz 范围的低阻抗、但可以看到电路板/PDN 阻抗在100s MHz 至 GHz 范围内上升到高电平。 是否有封装电容可在这些高频下提供本地电荷?

了解 Ztarget 和赞赏的频率范围。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是指射频输出端口吗? 在本例中为3。 一个是用于2.4GHz 频带的 TX/RX、另一个是用于5GHz 频带的 TX 和 RX 端口。 在这种情况下、您需要假设每个端口都是一个50欧姆的输出端口、以实现最大功率传输。 此外、如果您尝试确保相应地调整电源的大小、请记住您需要考虑培训电流(2.1V 时为670mA)。 在这里、我们建议电源电流为~900mA 至1A。 对于2.4GHz 频带、我们涵盖2412至 2472MHz。 对于5GHz 频段、我们涵盖5180至5845MHz)。

    谢谢、

    Riz