This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:如何将 FW 编程和调试到 CC3220MODA?

Guru**** 2558370 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF, CC3220SF, CC3220MODA, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/867041/cc3220moda-how-to-programming-and-debug-fw-to-cc3220moda

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCC3235SFCC3220SFCC3220MOD

你(们)好

*编程固件:

我知道如何通过 Uniflash 编程工具将 FW 编程到 CC3220SF/CC3235SF Launchpad。

但我不知道如何对 CC3220SF/CC3235SF 模块进行 FW 编程。

  CC3220SF/CC3235SF Launchpad 的 UART 硬件连接到 UART CC3220SF/CC3235SF 模块?

(编程工具–Uniflash)

*调试:

将具有 GND/3.3V 和 RESET 引脚的 JATG 接口连接到 CC3220MODA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    要通过 Uniflash 进行编程、您需要使用 CC3220MOD 将 UART (RX、TX)、GND 和 RST 连接到电路板。 您可以在 生产线指南的第5.4章中找到更多信息

    若要通过 IAR 或 CCS 的 JTAG/SWD 进行调试、您需要连接引脚:

    • JTAG (四线):TDO、TDO、TCK、TMS、GND
    • SWD:TCK、TMS、GND

    请勿忘记根据 CCS (JTAG 与 SWD)中使用的目标配置在模块中选择正确的 SOP 模式。

    您在图像上标记了错误的引脚。 您需要将电路板连接到 XDS-110 (TM4C 芯片)旁边的引脚。 这意味着跳线接头的顶线。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:

    非常感谢!

    它解决了我的问题。