This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:是否有人可以共享针对 EMC & AMP 的 ME 测试程序;CC3120MOD wifi 模块的红色测试?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/815825/cc3120mod-can-any-one-share-me-test-procedure-for-emc-red-tests-of-cc3120mod-wifi-module

器件型号:CC3120MOD
 由于 CC3120MOD 模块已通过 CE 认证、而且我还拥有其测试报告。 但作为一个完整的产品、我们必须再次执行此测试:-

1) 1)根据 EMC EN 301 489-1 V1.9.2 / EN 301 489-17标准:-

a) 辐射发射

b)静电放电  

2) 2)根据 红色 EN 300 328 V2.1.1标准:-

a) 杂散域中的发送器有害发射

b)接收器杂散发射。

 在 执行上述测试时、测试报告不清楚 EUT 是如何配置 CC3120MOD 模块的。

 我的问题是:-

1) 1)是否有人可以与我分享在上述测试期间该模块的测试方式。 我们将按照标准遵循测试方法、但在执行上述测试时如何测试或配置模块或与其他器件通信?  

2) 2)辐射发射测试是如何执行的? 如证书快照中所示。 还使用了 WiFi 路由器,因此本测试中路由器的作用是什么?如何测试它?

3) 3)发送器杂散测试和接收器杂散测试是如何执行的? 在这种情况下、只有 WIFI 才能以最大输出功率连续发送或接收信号。

4)红色测试中的测试模式是什么(发送器和 接收器杂散测试)? 证书中提到在测试不同调制802.11b、802.11g 和802.11n 时使用 ch01和通道13?

5) 5) 是否有人可以与我分享测试报告编号中提到的工具 用于配置模块的 ER731625 "Fradiotool Gul Tool"。 为什么报告中提到了与蓝牙基站的联系、因为它是一个 WiFi 模块?

如果有人知道我的问题,请回复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahendra、

    "Fraadiotool Gul Tool"是一个拼写错误、也是对蓝牙的任何提及。

    使用 我们的无线电工具 GUI。 您可以直接访问设备的无线电、并可用于认证目的。 请参阅 此处的用户指南、其中介绍了如何安装和使用软件。  

    使用无线电工具、您可以在不同的传输模式(封包化、连续、载波)下传输它、并设置调制速率。  

    对于需要较低占空比的测试、请使用封包化。 对于需要更高占空比的测试、请使用连续。  

    可以通过更改数据包大小和延迟来配置占空比。 您将需要读取信号并进行相应调整。

    BR、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您的回复和支持!

    您能否对以下查询进行评论:-

     1) 1)辐射发射测试是如何执行的? 如证书快照中所示。 还使用了 WiFi 路由器,因此本测试中路由器的作用是什么?如何测试它?

    2) 2)发送器杂散测试和接收器杂散测试是如何执行的? 在这种情况下、只有 WIFI 才能以最大输出功率连续发送或接收信号。

    3)红色测试中的测试模式是什么(发送器和 接收器杂散测试)? 证书中提到在测试不同调制802.11b、802.11g 和802.11n 时使用 ch01和通道13?

    正在等待回复...

    此致、

    Mahendra Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahendra、

    测试程序在报告中说明。 您可以使用无线电工具 GUI 告诉 EUT 以最大输出功率连续传输。 您还可以配置 GUI 来测量 RX/RSSI。

    我认为路由器用于 EMC 辐射测试、在测试 EUT 时、会查看它是否会对其周围的其他电子设备(包括路由器)造成干扰/故障。

    有些测试要求 EUT 连接到路由器、例如自适应性/接收器阻塞测试。 为此、您可以使用 SDK 中的"network_terminal"示例 连接到 AP 并持续发送 UDP 数据包。

    对于有关测试程序的任何具体问题、我建议您联系测试机构进行确认。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您的回复和评论!

    我将检查并更新您的内容。

    此致、

    Mahendra