This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDC-CC3200MODLAUNCHXL:TIDC-CC3200MODLAUNCHXL

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/815815/ccs-tidc-cc3200modlaunchxl-tidc-cc3200modlaunchxl

器件型号:TIDC-CC3200MODLAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200MOD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CC3200mod launchpad 并使用示例应用"HTTP-Client_demo"之一。 我需要知道如何修改库文件、如'httpcli.c'、因为我需要更改缓冲区大小和一些其他参数。 我尝试直接更改它、但它仍然编译默认代码。

为了根据需要修改样片申请、我需要进行哪些更改?

此致、
Nikhil Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    如果您从 SDK 中导入了 WebClient 项目(在下 /netapps/http/client)、您应该能够更改和重建 WebClient.a.

    根据导入工程时的设置、可以在 SDK (覆盖原始二进制文件)或工作区中构建库。

    如果您选择在工作区中编译工程、则需要更新应用程序中的链接器设置(项目属性/ARM 链接器/文件搜索路径)以指向新创建的库(通常在下 /webclient/HTTPClientFullLib)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我已经从 SDK 中导入"http_client_demo"项目并在工作区中进行编译、但无法编译更改。 我正在逐步调试它以查看更改、但即使在更改后、变量大小也保持不变。 它应根据更改覆盖库文件、但在库文件中没有做出重大更改。

    下面是我的项目的 ARM 连接器文件搜索路径。

    您能告诉我我是否遗漏了什么吗?

    谢谢、此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白您要做什么。

    您是更改其中一个应用程序文件还是库文件?

    如果您尝试更改库文件、则最好导入库(取消选中"将项目复制到工作区")并在其中更新文件。

    然后、您应该构建库、然后构建应用程序。

    BR、

    Kobi