This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:将 cc3235连接到 TFT LCD

Guru**** 2544160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/813906/cc3235modsf-connecting-cc3235-to-a-tft-lcd

器件型号:CC3235MODSF

我尝试将1.8英寸 LCD 连接到 cc3235、LCD 的分辨率为128x160、接口通过 SPI 连接。 我能够成功配置 LCD、 但是、我面临的问题是数据传输速度、用单色填充整个屏幕需要10到15秒、我不确定我在这里做了什么错误、我已为 SPI 传输配置了 DMA、没有 RTOS。 我不确定会出现什么问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva1、

    您正使用哪款 LCD? 哪个 LCD 控制器? 您使用的数据速率是多少?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LCD 控制器为 ST7735。

    数据速率8MHz。

    LCD 是 Adafruit 附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您应该使用逻辑分析器来查找实施的瓶颈。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、这是一个愚蠢的错误、最终数据速率增加了一个0、即8000000、而不是80000。  现在、它能够在一秒内完成屏幕填充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    很高兴您能找到它。 我将关闭该线程。

    BR、