主题中讨论的其他器件:CC3135、 UNIFLASH
大家好、
我是一名与 BOOSTX-CC3135合作向 MSP432添加 Wi-Fi 功能的学生研究员、即 MSP-EXP432P401R LaunchPad。 我和我的同事花了大量时间学习如何对 MSP432进行编程、我们已开始使用 CC3135的过程。 如开箱即用体验指南中所述、我要采取的第一步是应用服务包。
很遗憾、我收到一条错误消息:"Operation Failed: Timeout Reading Data"(操作失败:读取数据超时)。 我已经尝试重新启动 PC、对 MSP432进行下电上电、插入到不同的 USB 端口、并在指定文件夹中应用不同的.bin 文件。 是否有人可以为我提供一些有关如何解决此问题的指导? 请告诉我是否需要更多信息来提供帮助。 如果您对本模块的使用有任何建议、我们也非常感谢。 感谢大家的阅读。