This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:1.

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/812597/wl1837mod-1

器件型号:WL1837MOD

您好!

您能不能澄清我对 WL1837MODGIMOC 的疑问。 以下是查询:

  1. 使用的宽带调制类型?
  2. 自适应设备还是非自适应设备?
  3. 对于自适应设备:是基于 LBT 的 DAA 还是非基于 LBT 的 DAA?
  4. 适用于基于 LBT 的自适应设备、无论是 FBE 还是 LBE/
  5. 接收人类别?
  6. 传输工作模式?
  7. 设备的工作频率范围?
  8. 设备类型、例如:独立设备、插入式无线电设备、组合设备等?
  9. 运营环境状况?
  10. 无线电设备功率设置和一个或多个天线组件的预期组合、其对应的最大增益(G)和产生的 e.i.r.p.级别、同时考虑波束形成增益(Y)(如果适用于 处于接收模式的设备)、 天线组件增益和/或波束形成增益不同于发射模式、天线组件、它们对应的最大增益(G)和应用于接收模式的波束形成增益(Y)?
  11. 是否有可用于简化测试的特定测试模式?
  12. 独立无线电设备的标称电压、还是插入式设备的主机设备或组合设备的标称电压?
  13. 设备是否支持地理位置功能?
  14. 与设备预期用途相对应的最低性能标准?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经在这里回答了这个问题:

    谢谢、

    Riz