This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:BeagleBone Black 无线性能不佳

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/811889/linux-wl1835mod-beaglebone-black-wireless-poor-performance

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

您好!

最近我正在使用 BeagleBone Black 无线板、我发现 WiFi 性能非常差。 使用 iperf、下载速率约为3.5Mbit/s、上传速率~13Mbit/s  

有趣的是、下载和上传不是相同的。 Linux 内核版本为4.14.71-ti-r80。

我对 RPI3进行了相同的测试、我实现了超过40Mbit/s 的速度 所以它不是 wifi 路由器。

是否有办法改善 BeagleBone Black Wireless 的 WiFi?

谢谢你

Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在拥挤的露天环境中进行测试?

    我想这些数字是 TCP 流的不完善之处,不是吗?

    请查看以下主题中的建议:

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您提供此链接。 改善我的 Wifi -天线帮助我提高了性能。 速度现在为~20Mbit/s  

    在本主题中、我还阅读了如何使用 Reno 配置来提高速度。 我必须在哪个配置文件中添加这些行?

    编辑:

    我在/boot/conifg-XX 下找到了配置-文件、并将其更改为 Reno -配置。

    这种变化略微提高了我的速度。

    我现在的速度大约为22Mbit/s。 我可以在我的应用中以这种速度工作、但我希望 BeagleBone Black 无线板上的 WiFi 性能会更高。

    Christian