This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:如果不存在32.768kHz、驱动程序和固件是否会加载到 wl1837?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/810778/linux-wl1837mod-whether-will-driver-and-firmware-be-loaded-to-wl1837-if-there-is-not-32-768-khz

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具/软件:Linux

vibrid vf6xx 处理器连接到我们板上的 wl1837。
我们在电路板中使用 Timesys Linux 内核3.13。
在我们的电路板上、32.768kHz 未连接 到 EXT_32K 引脚。

我理解、驱动程序和固件将加载到 wl1837
WLAN_EN 信号生效后。 (如果我错了、请更正我)。

我的回答:
如果没有32.768kHz、驱动程序和固件是否会加载到 wl1837?

谢谢