This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:在 CC3100中为 AP 和 ST 模式设置 OPT TX 功率

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/809916/cc3100-setting-opt-tx-power-for-ap-and-st-mode-in-cc3100

器件型号:CC3100

您好!

我们在 CC3100模块中使用 AP 和 ST 模式。 配置 AP 模式时、我们是否需要通过 调用 sl_WlanSet API 专门设置 WLAN_General_Param_opt_AP_TX_power 和 ST 模式 WLAN_General_Param_opt_STA_TX_power?

如果将 WLAN_General_Param_opt_AP_TX_POWER 设置 为 ST 模式,或将 AP 模式设置为 AP 模式,则设备的行为方式如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    如前所述、TX 功率设置有两个单独的选项。 一个用于 STA 模式、另一个用于 AP 模式。

    如果在器件处于 STA 模式时更改 WLAN_General_Param_opt_AP_TX_POWER、则不会发生任何情况。 您需要将模式更改为 AP (尤其是 NWP 重启)以更改 TX 功率。 与 WLAN_General_Param_opt_STA_TX_POWER 选项类似。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的澄清...

    此致、

    安娜