请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S 您好!
由于功率限制、我在 CC3220S 中使用"触发校准模式"。
根据我的应用、我希望定期进行校准、就像在24小时内进行一次校准。
因此、我想从串行闪存中删除校准文件并重新启动器件、以便器件在 tmp 中看不到 phy.cal 时进行校准。
我尝试使用函数调用 sl_FSDel ()删除校准自拍、主令牌为"0"。 函数返回错误-10248。 这意味着无权删除此文件。
您能否告诉我如何删除此文件或如何触发校准(除了更改 TX 功率)?
谢谢
Nikhil