This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:

Guru**** 2387070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/807589/cc3220moda

器件型号:CC3220MODA

您好!

我有一个处于工作站模式的 CC3220、它发出 sl_WlanConnect()调用以连接到 AP。

即使 AP 不存在、呼叫返回0 -成功但未收到事件-我等待了10分钟。 正如我所理解的、这按预期工作、异步事件将完成连接。

NWP 是否持续尝试连接到 AP? 它将尝试多长时间? 永远? 或者、我是否必须每隔几分钟手动拨打一次连接电话?

如果我等待5分钟,然后移动到备份 AP 并发出另一个 sl_WlanConnect()调用以连接到备份 AP,第一个是否已取消? 或者我必须显式取消它吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信你必须明确地取消第一个。 调用 wlanDisconnect 执行此操作。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesu、

    谢谢。

    初始连接请求会怎样- NWP 是否会尝试永久连接,或者在一段时间后会放弃连接,因此我们需要定期调用 sl_WlanConnect()?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想说可以通过调用 sl_WlanDisconnect ()来取消初始连接请求。 之后您可以再次调用 sl_WlanConnect()。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesu、

    是的、我确实理解了您的原始答案。 这不是我要问的。

    正如我在最初的帖子中提到的,一个站点调用 sl_WlanConnect()来连接到 AP。 当它执行此操作时、AP 关闭、因此不会生成事件来完成握手。

    我的问题是、NMP 会尝试连接到 AP 多长时间、只要它一直通电还是在 x 分钟后放弃?

    我观察到、当没有 AP 的基站上电时、它将在那里等待连接事件。 当我在几分钟后为 AP 加电时、事件会进入、基站会连接到 AP。 我不知道的是,如果我在一个小时后给 AP 通电,基站会连接,还是会超时? 因此必须再次调用 sl_WlanConnect()。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我的错。 API 不会超时。 它将尝试永久连接-这就是呼叫不阻塞的原因。

    Jesu