This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF -为 MQTT 客户端应用程序实施配置任务

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/834945/cc3220sf-launchxl-cc3220sf--implementing-provisioning-task-for-mqtt-client-application

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

大家好、

我正在使用 CC3220SF Launchpad。

我们的一个应用需要 MQTT (在云之间发布和订阅数据)。我将在提供的 MQTT 客户端示例(MQTT_CLIENT_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS)上构建我的应用。

但问题在于、此示例在固件(network_if.h)中硬编码了 AP SSID。

对于我的应用、我需要该解决方案从外部将器件配置到特定网络、而无需在代码中对 SSID 进行硬编码。

我是指 支持 SimpleLinkTmWi-FiRegistered的电子智能锁参考设计,它具有配置任务和所有其余功能。

如何将配置任务添加到此 MQTT 客户端应用程序?

 

此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    我们的 WiFi 门锁示例已经内置了 MQTT 和配置以及许多其他功能。 您可以 在此处的软件部分下载该示例、然后运行安装程序、然后将示例导入 CCS。 您可以基于此示例、只需用自己的任务替换不需要的任务、或尝试将配置任务从配置示例添加到 MQTT 客户端示例。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢你的答复。

    我使用的 CCS  版本:8.1.0

    使用的 SDK 是 Simplink CC32xx SDK 2.30.0.05

    我尝试导入项目但遇到以下错误:

    错误:当前未安装产品'com.ti.SIMPLELINK_SDK_BLE_PLUGIN' v0.0、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

    哪个版本兼容?相同的示例也适用于 CC3220SF

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    WiFi 门锁示例还使用 BLE、在这种情况下、您不需要 BLE。 您可以通过在 此处下载 BLE 插件 或从项目中删除 BLE 实现和依赖项来解决该错误。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的链接。

    现在、我尝试将例如 wifi 智能锁中提供的配置文件添加到 MQTT 客户端示例、其中我已清除了几乎所有错误。

    我将尝试、如果它正常工作、否则我将尝试从智能锁示例中删除 BLE 并进行处理。

    谢谢、

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanath、

    您不必在 WiFi 门锁示例中添加配置。 它已内置。


    编辑:没关系、我认为您正在尝试向 WiFi 门锁示例添加配置。 请注意、WiFi 门锁示例还内置了 MQTT。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    是的、wifi 门锁示例在 MQTT 中有 bulit。

    我还提到开箱即用示例、该示例没有 MQTT、但配置方法与 WiFi 门锁示例相同。

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    WiFi 门锁示例应该适合您。 如果您有任何问题、请告诉我、否则我将关闭此主题。

    Jesu