您好!
我正在使用 LAUNCHCC3220MODASF 开发 WiFi 客户端。 我遇到的问题是 WiFi 连接大部分在几秒钟或几分钟后停止。
我在三种不同的环境(具有不同路由器/WiFi 的不同位置)中使用2个 LaunchPad 重现了这种行为。
我的测试程序基于 TI 的 tcpEcho 示例。 WiFi 连接到我的 WiFi 网络时工作正常。 但是、如果没有 WiFi -几秒钟或几分钟的通信、连接将丢失、并且我无法发送/接收任何消息。
SimpleLinkWlanEventHandler (看起来在每种情况下都不调用)显示 ID 2、即 SlWlanEventId_e - disconnect。 原因代码为6 - SL_WLAN_DISCONNECT_FRAME_FROM NONAUTH_STA。 之前连接了器件并交换了数据。 我没有断开连接。
WiFi 策略设置为 .PMPolicy = sl_WLAN_NORMAL 策略(如 tcpEcho 示例中所示)。
您将找到附加到此文件的 NWP 日志。 它是使用 minicom 捕获的。 希望日志中包含正确的字符。
e2e.ti.com/.../timod02.cap.tar.gz
祝你一切顺利、非常感谢、
罗马