This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:有关 CC3120 802.11g 和 n 模式的问题

Guru**** 2527050 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/835060/cc3120-question-about-cc3120-802-11g-and-n-mode

器件型号:CC3120

您好!

我对 CC3120上的 WIFI 模式有两个问题:

1.当 CC3120用作工作站模式时、它可以设置为单模式 g 还是 n?

2. g 或 n 模式下的功耗是否存在差异? 例如、n 模式可以高速和宽范围、因此功耗也会更高?

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我们的器件支持 B/G/N 速率、但无法选择性地启用数据速率子集。 如果需要、可以在 AP 侧执行此操作。

    有关不同速率下的功耗、请查看数据表第11页: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3120.pdf

    最棒的

    Vince