This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:网络认证加密

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220S, CC3235S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/831057/cc3200-network-certification-encryption

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3220SCC3235SUNIFLASH

您好!
是否有关于串行闪存中的网络认证如何工作的说明?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    CC3200器件不是受保护的器件。 可以从主机代码(应用处理器)读取证书。 如果您需要安全器件、应查找 CC3220S/SF 或 CC3235S/SF。

    如果您的问题与其他问题有关、请更好地解释。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、
    这一点很清楚。 "5.4 CC3200器件加密"一章中提到的数据表:使用特定于器件的密钥对网络证书进行加密。 客户正在搜索详细说明。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我不知道 sFlash 中 CC3200的网络证书(文件/cert/ca.pem、/cert/client.pem、/cert/private.key)已加密。 根据 这个答案 、看起来是不是这样的。 但是、如果您需要确认、请等待应用团队的回答。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    我不确定数据表中的第5.4节是指什么。 通过我自己的研究、我得出了与 Jan 相同的结论(即、在 cc3200上没有加密文件)。 我从 这个 e2e 和 Uniflash 用户指南中的这个部分中获得了这一点。 此外、Uniflash 指南提到文件的安全选项在工具中呈灰色、因为器件不支持该选项。

    在我看来、该部分不应该在那里、但我必须与硬件团队确认。

    感谢 Jan

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesu、
    您是否收到了硬件团队的反馈?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    遗憾的是、没有、但我与其他工程师交谈过、我们似乎同意该部分不应该出现在那里。 HW 团队有最后一句话、但我怀疑他们会说其他的话。 请忽略该部分、我们可能会通过尽快删除该部分来更新文档。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我将等待答案、直到您获得硬件人员的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    硬件团队将我引导至研发团队、我已经就此事与他们进行了联系。 研发团队可能需要一些时间来回应。 我听到它们的声音时、它们会更新。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    简短的答案是肯定的、它应该并且将被删除。 我将在内部作出更详细的回应。 闭合螺纹。

    Jesu