This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 msp432e401y 和 cc3220s 可以同时使用应用程序?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/831480/how-to-use-msp432e401y-and-cc3220s-can-do-the-application-using-together

主题中讨论的其他器件:CC3220SMSP432E401Y


您好;

我想​​使用 cc3220s 将我使用 msp432e401y 读取的传感器值发送到云。 如何与两个硼进行通信?

我使用 MSP 运行 ADC 应用程序。 使用 TeraTerm 观察到的2个不同传感器的数据。

我使用 cc3220s 运行了 MQTT cilent SDK。

但我无法与 msp432e401y 和 cc3220s 通信。

我是这家公司的初学者。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以根据需要选择 CC3220和 MSP432之间的通信。 您也可以使用 UART、SPI、I2C 或您自己的并行总线。 我个人可能会选择 UART 用于此类用途。

    对于 UART 等外设的控制、您可以使用 TI 驱动程序。 TI 驱动程序简介。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    我不理解选择器件的原因。 MSP432E401Y 具有可用于连接到云的以太网接口。 如果您不打算使用以太网、则有理由使用 MSP432E401Y MCU。 您可以改用 MSP432P4系列器件。

    此外、如果您需要使用 CC32xx 器件、是否有理由使用 MSP432器件? 如果您需要 MSP432器件的更好外设、那么为什么不能使用 CC31xx 和 MSP432器件?

    谢谢、

    SAI