This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:包含使用 UniFlash 将 CC3120BOOST 连接到 Google Firebase 的证书时出现问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3120, CC3120BOOST, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/859223/cc3120boost-issue-with-including-certificates-using-uniflash-to-connect-cc3120boost-to-google-firebase

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3120CC31XXEMUBOOST

你好!  

我对如何使用 UniFlash 软件将证书(根 CA、私钥和客户端证书)包含到 CC3120板以将 CC3120连接到 Google Firebase 感到困惑。 我找到根 CA (Google Trust Services - GlobalSign Root CA-R2证书,我通过此链接(PKI.goog )找到该证书),并生成了 Firebase 的私钥。 但问题是、我不知道在执行该步骤后该怎么办。 关于 CC3120以及在板上添加更多证书(默认证书之上)(如果有)、我还没有找到相关指南。 我在网上寻找了将电路板连接到 Firebase 的任何帮助,但在 Myo 有关"CCS/CC3120BOOST:firebase Real Time Database 与 CC3120 Boost simplelink 以及缺少根 CA 之间的通信问题"的帮助请求 (http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/842086/3148257 ),让我更加困惑。  

我的预算很紧张、因此在项目的这一阶段我无法切换到另一个板。  

有没有关于我应该从这里做什么的建议? 如果是、您能给我一个有关在 UniFlash 中应该执行什么操作的分步列表吗?

UniFlash 版本: 5.1.0  

使用的电路板:  CC3120BOOST、  CC31XXEMUBOOST

如果有任何帮助、我们将不胜感激!  

谢谢!

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    有关相关信息、请参阅 CC32xx 证书处理指南(www.ti.com/.../swpu332a.pdf)。

    请注意,证书在文件系统中作为用户文件处理。

    BR、

    Kobi