主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 UNIFLASH、 TIDC-01005、 CC3220S
大家好、
我一直在使用 cc3220sf launhpad 处理 CC3220SF。
我最初使用 uniflash 转储了代码以进入开发模式之后,我从 TI Explorer Code Composer Studio (CCS 版本:9.2.0.00013)加载了示例应用程序,一切正常。
现在,我将在基于 CC3220S 的参考设计(TI Designs:TIDC-01005电池供电型智能锁参考设计,具有使用 SimpleLinkWi-Fi 的云连接功能)上构建应用。
我已下载代码并导入到我的工作区 中,并已在属性中将器件从 CC3220S 更改为 CC3220SF,并已添加所需的.cmd 文件(CC3220SF_LAUNCHXL_TIRTOS。cmd) 。
并在添加所需的 SDK 和其他插件后成功构建。
问题:
现在的问题是,在尝试从 CCS 调试代码时出现以下错误。
我可以看到固件加载、但当我在 CCS 中按下 run (play)按钮时、我观察到以下错误。
Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.3.0.00003)
Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
什么可能是问题?
注意:所有其他示例固件工作正常
此致、
Sanath Rai